Endress+Hauser Chile Construye su Nuevo Edificio

A principios de este año comenzamos la construcción de nuestro nuevo edificio corporativo, la primera casa propia de Endress+Hauser Chile.

Las nuevas instalaciones constan de 3 pisos, una terraza en la azotea y una en el primer piso, estacionamientos y subterráneo; se ubicará en el corazón de Ciudad Empresarial y será inaugurado en octubre de 2017.

En agosto de 2014 adjudicamos el diseño de nuestras oficinas a la empresa Rushes & Design, mientras que en diciembre de 2015 contratamos para la construcción del edificio a la constructora Polonesa, todo bajo la dirección del Gerente del Proyecto, Luciano Cisterna, de CGESTA. El diseño del edificio atiende la necesidad de un mejor espacio tanto para el trabajo de los empleados de la empresa, como también de nuestros invitados.

Esto incluye un auditorio, sala de capacitación, laboratorio de calibraciones, taller, área de integración de equipos, biblioteca y zonas de descanso destinadas a mejorar la experiencia de quienes visitan nuestro centro de ventas. La superficie total, dedicada a la atención y colaboración con nuestros clientes, será de 2.283 m2; y junto con su moderna arquitectura, presentarán el modelo de “oficinas flexibles y colaborativas”, que propone nuevas y más eficientes formas de trabajo condicionadas al uso de nuevas tecnologías y puestos móviles, espacios compartidos y salas multifuncionales que reemplazan a los espacios cerrados.

Se suma a esto el concepto de sustentabilidad detrás de la construcción del inmueble, que responde al compromiso de la compañía con el crecimiento sostenible en sus ámbitos sociales, ambientales y económicos, cumpliendo con la responsabilidad respecto a nuestros clientes, empleados, accionistas, la empresa, la comunidad y con otros actores claves del entorno.
La idea de una empresa sustentable reflejada en sus instalaciones, ha motivado el estable-cimiento de una serie de medidas concretas relacionadas al diseño del nuevo edificio:

MEDIDAS SUSTENTABLES

  • Paneles solares para el calentamiento del agua

  • Iluminación Full LED

  • Sensores de movimiento

  • Timer en áreas comunes para prevenir luces encendidas

  • Paneles fotovoltaicos para iluminación exterior de estacionamientos

  • Artefactos sanitarios de bajo consumo de agua

  • Paisajismo de bajo consumo de agua

  • Instalaciones preparadas para personas con capacidades diferentes (rampas, ascensor)

  • Lugares de esparcimiento y fomento de actividades deportivas (terrazas, sala multiusos)

  • Lugares para entrenamiento a la comunidad

MEDIDAS SÍSMICAS

  • Para la exploración del terreno se realizó un sondaje de 30 mts y medición de ondas de corte, según la adecuación de suelos de la nueva normativa vigente en Chile

  • Estructura según nueva norma sísmica (decreto 61 02/11/2012)

  • Tabiques antisísmicos para evitar trizaduras

  • Cielos falsos instalados según procedimiento antisísmico

  • Muros divisorios en las áreas de oficinas

MEDIDAS DE SEGURIDAD

  • La ubicación del núcleo central (ascensor y escalera), permite igualar las oportunidades de escape desde todos los puntos de la planta, además de proteger fachadas para dejarlas libres de iluminación exterior

  • Red de Sprinkler contra incendios, superando la normativa chilena

  • Sistema de control de acceso y circuito cerrado de televisión

Para coronar la inauguración de nuestra nueva casa, recibiremos de regalo desde la sede central de Endress+Hauser en Suiza la “Loyalty Statue”, o Estatua de la Lealtad.

Esta es una “rueda” de bronce, diseñada por el artista suizo Bruno Guthauser, que pesa aproximadamente 150 kg. y representa la lealtad y la responsabilidad, emplazándose en una roca local que simboliza de la mejor manera la identidad del país donde es exhibida, que en el caso de Endress+Hauser Chile, será de sulfato de cobre.

  • Nuevo Edificio Endress+Hauser Chile Lateral ©Endress+Hauser

Contacto

Endress+Hauser Chile Ltda.
Los Jardines 936 Ciudad Empresarial 8580670 Huechuraba , Chile Santiago
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com
Herramientas online