Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Endress+Hauser aportará su experiencia en metrología al centro de seguridad del hidrógeno

Afrontar los desafíos de medición es clave para la producción y utilización del hidrógeno verde

Fecha de publicación: 28.06.2023

Dado el papel crítico que la medición tiene en la seguridad del proceso, Endress+Hauser, se unió al Centro para la Seguridad del Hidrógeno (CHS) para ofrecer su conocimiento, avanzar en la promoción de seguridad del hidrógeno y garantizar que la información, la orientación y la experiencia en materia de seguridad estén disponibles para todas las partes interesadas.

“Actualmente están en desarrollo las tecnologías y directrices respecto a los equipos de medición que puedan ser utilizados, las características que deban tener y donde ser instalados para que los valores medidos representen la realidad del proceso de producción del hidrógeno verde,” comentó Tomás Godoy, Solutions Application Expert y especialista en desafíos de medición de Endress+Hauser.

El CHS se estableció en 2019 como una comunidad técnica con el Instituto Americano de Ingenieros Químicos (AIChE). Además de la información y orientación de seguridad, los miembros de CHS se benefician de acceso a la formación, foros mundiales y más.

“Nos complace dar la bienvenida a Endress+Hauser como miembro. Sus productos pueden influir en una amplia gama de aplicaciones de hidrógeno. Esperamos sus contribuciones a nuestra comunidad que se compromete a apoyar la transición segura y oportuna al hidrógeno y las

Desafíos de Medición

En el proceso de producción del hidrogeno verde existen 6 aplicaciones que desde el punto de vista de las mediciones son críticas: electrolizador, calidad de agua, concentración de hidróxido de potasio, pureza del gas, reacción catalítica de amoníaco, blending con gas natural y transporte líquido.  “El electrolizador es un equipo que permite dividir la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno por medio de la utilización de energía eléctrica. Un riesgo importante es la contaminación del hidrógeno por oxígeno o agua. Aquí juega un papel fundamental el control adecuado de la temperatura y la presión del electrolizador”, asegura. 

En el caso del agua, la medición también es compleja ya que estos equipos requieren de agua filtrada, tratada y purificada y si el electrolizador es PEM, la conductividad del agua debe ser muy baja. “Esto es un desafío ya que esta agua, para mantener esta condición, debe estar aislada de contaminantes. Así mismo las mediciones de caudal para controlar el flujo de agua hacia el electrolizador debe realizarse con flujómetros volumétricos ultrasónicos o masicos”.

Según el especialista, en el caso de los electrolizadores alcalinos, la complejidad está en el suministro de hidróxido de potasio. “En general, la concentración de hidróxido de potasio en electrolizadores alcalinos esta entre un 25 a 30% en agua, debido a lo anterior, se deberá contar con medición de pH y conductividad para controlar que esta razón sea constante. Además, para controlar el proceso de filtrado, se utilizan transmisores de flujo y presión diferencial”.

Otro aspecto fundamental que se debe considerar es la pureza del gas. “Para ello, se puede utilizar sistemas que detecten trazas de oxígeno o humedad”, concluye

De acuerdo con las proyecciones actuales uno de los usos relevantes para el hidrógeno verde será la producción de amoníaco donde la medición de nivel en estanques de almacenamiento es relevante o en el caso de blending (mezcla) de hidrógeno con gas natural, donde la composición y el poder calorífico de la mezcla es fundamental para entregar un producto a los hogares similar al gas actualmente utilizado.

En algunos caso particulares toma importancia la utilización del hidrógeno en estado líquido. En estos casos las temperaturas a las que se trabaja son tan bajas que son pocos los instrumentos que en la actualidad están en condiciones de medir correctamente. Así, la medición de nivel en estanques de almacenamiento puede ser realizada por radares y el caudal por placas orificio.

Press list

Reciba los próximos comunicados de prensa y noticias directamente en su bandeja de entrada. Asegúrese de estar al día y suscríbase al listado de prensa de Endress+Hauser.

Lista de prensa de Endress+Hauser

Endress+Hauser envía periódicamente comunicados de prensa sobre temas actuales e información de la compañía a los profesionales de los medios de comunicación.

Seleccione los temas que le interesan:  *
Seleccione las industrias que le interesan: *

Datos personales

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Recibirá un mensaje de correo electrónico con la confirmación de su suscripción. La información proporcionada es voluntaria y sus datos solo se usarán para personalizar los boletines informativos y no se transferirán a terceras partes. Por razones estadísticas, realizaremos un seguimiento anónimo de los enlaces.