Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Duoc UC y Endress+Hauser impulsan nuevo laboratorio en Puerto Montt para acercar la industria salmonera a la formación técnica

Duoc UC inauguró un laboratorio de instrumentación junto a Endress+Hauser, que permitirá a los estudiantes formarse con tecnología de nivel mundial utilizada en industrias estratégicas en Chile.

Fecha de publicación: 02.10.2025

Artículo escrito por InfoSALMON

En Puerto Montt, la salmonicultura y la industria acuícola forman parte del ADN productivo de la región. Conscientes de ello, Duoc UC y Endress+Hauser oficializaron una alianza de colaboración que busca reducir la brecha entre la formación académica y los requerimientos de un sector en permanente innovación.

“Lo más importante es que los estudiantes tengan un proceso actualizado y práctico de lo que está pasando en la industria”, señaló Carlos Aubert, director de la sede Puerto Montt de Duoc UC. “Muchas veces salir a terreno es difícil, entonces traemos los instrumentos al aula. De esta manera, los estudiantes aprenden con equipamiento real y los docentes se capacitan en su uso, asegurando que nuestros titulados estén preparados para un mercado laboral cada vez más exigente”.

Tecnología de clase mundial al servicio de la enseñanza

El nuevo laboratorio cuenta con instrumentación de Endress+Hauser, líder global en automatización y control de procesos. Se trata del mismo equipamiento que actualmente se utiliza en plantas de salmonicultura, minería y química, garantizando que los futuros profesionales se formen con estándares de primer nivel.

Para Nicolás Cádiz, Marketing Manager de Endress+Hauser, esta iniciativa refleja el compromiso de la compañía con la educación y la sustentabilidad: “Creemos que la sustentabilidad parte desde la formación de los jóvenes profesionales. Este ecosistema, por muy grande que sea, está muy conectado, y acercar la instrumentación de primer orden a la academia es fundamental para construir ese vínculo. Hoy son estudiantes, mañana pueden ser nuestros trabajadores, integradores o clientes”.

El ejecutivo subrayó además la importancia de crear instancias de networking entre estudiantes, docentes y representantes de empresas locales: “Este seminario busca precisamente eso: que la academia y la industria conversen, se conecten y generen sinergias que beneficien a todos”.

Una mirada desde dentro de la salmonicultura

El académico Henry Nallar, ingeniero industrial con casi 20 años de experiencia en la industria salmonera, destacó que este tipo de acuerdos son un puente directo entre la sala de clases y la operación real de una planta.

“Endress+Hauser hace posible que parámetros críticos sean medidos y certificados. No basta conocer la teoría; es fundamental ver los equipos en acción. Cada vez que reducimos las barreras entre la industria y el aula, enriquecemos la formación técnica y aseguramos que el profesional del futuro llegue mejor preparado”. Nallar recalcó además la motivación que genera en los jóvenes conocer de primera mano la relevancia de la automatización en la salmonicultura:

“Esta es una industria con mucho realce en la zona. Necesitamos más profesionales locales especializados en automatización y control. Gracias a estas alianzas, los estudiantes pueden equivocarse en el laboratorio, pero no en una planta, donde un error puede costar millones”.

Empleabilidad y conexión con las empresas

El impacto de estas iniciativas ya se refleja en las cifras de la sede Puerto Montt de Duoc UC, que en cinco años ha titulado a más de 300 profesionales y cuenta con un 80% de empleabilidad exitosa.

“Lo que más nos importa es que nuestros titulados encuentren en el menor tiempo posible un empleo pertinente y con buenas condiciones”, explicó Aubert. “Por eso seguimos generando estudios de empleabilidad y fortaleciendo alianzas con la industria, porque sabemos que la formación técnica requiere responder de forma muy específica a lo que las empresas demandan”.

Un círculo virtuoso academia-industria

La experiencia de Duoc UC y Endress+Hauser en Puerto Montt es un ejemplo concreto de cómo la colaboración genera un círculo virtuoso: estudiantes mejor preparados, docentes actualizados, empresas que reciben profesionales calificados y una industria salmonera más competitiva y sustentable.

“Este tipo de instancias son vitales”, concluyó Nallar. “No se trata solo de enseñar a usar un flujómetro o un sensor, sino de mostrar cómo funcionan en la realidad de una planta salmonera. Así logramos que la educación técnica responda al país productivo que queremos construir”.

Agradecemos al equipo de InfoSALMON por la elaboración de este artículo.

Press list

Reciba los próximos comunicados de prensa y noticias directamente en su bandeja de entrada. Asegúrese de estar al día y suscríbase al listado de prensa de Endress+Hauser.

Lista de prensa de Endress+Hauser

Endress+Hauser envía periódicamente comunicados de prensa sobre temas actuales e información de la compañía a los profesionales de los medios de comunicación.

Seleccione los temas que le interesan:  *
Seleccione las industrias que le interesan: *

Datos personales

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Recibirá un mensaje de correo electrónico con la confirmación de su suscripción. La información proporcionada es voluntaria y sus datos solo se usarán para personalizar los boletines informativos y no se transferirán a terceras partes. Por razones estadísticas, realizaremos un seguimiento anónimo de los enlaces.