Producción de hidrógeno azul: proceso y aspectos a tener en cuenta
A medida que se expande la infraestructura, el hidrógeno azul producido mediante reformado de metano con vapor (SMR) o reformado autotérmico (ATR) con CCUS ofrece un equilibrio entre costes y objetivos medioambientales, lo que impulsa la investigación, la innovación tecnológica y el crecimiento del sector del hidrógeno.
Síntesis
- El hidrógeno azul se refiere al hidrógeno producido a partir de gas natural mediante tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). Se adoptó el color azul para señalar una evolución con una menor huella de carbono respecto al hidrógeno gris.
- Los dos métodos principales para producir hidrógeno azul son el reformado de metano por vapor (SMR) y el reformado autotérmico (ATR). El reformado autotérmico (ATR) ofrece una mayor eficiencia en la captura de carbono, pero exige una inversión inicial superior.
- El CCUS se integra en la producción de hidrógeno azul para limitar las emisiones de CO₂ a la atmósfera. Si bien las aplicaciones actuales de CCUS siguen siendo costosas, los avances en la eficiencia de captura, la integración de los sistemas y el rendimiento del almacenamiento están abriendo claras oportunidades de optimización.
- Aunque aún existen dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo, el hidrógeno azul ofrece, a corto plazo, una opción más viable desde el punto de vista económico y operativo que el hidrógeno verde. Además, gracias a la integración del CCUS, genera menos emisiones que el hidrógeno gris. Por ello se considera un combustible de transición.
- Los procesos SMR y ATR eficientes dependen de la instrumentación adecuada para garantizar la eficiencia, la seguridad y la pureza óptima del hidrógeno.
Satisfacer la demanda actual de hidrógeno
A medida que el cambio climático y los objetivos globales entorno a la reducción de carbono estimulan la investigación en el uso del hidrógeno como fuente de energía, están surgiendo diversos métodos de producción de hidrógeno, cada uno de los cuales presenta sus propios beneficios y desafíos. Si bien el hidrógeno verde, producido enteramente a partir de fuentes renovables, representa el ideal de un futuro sostenible, las limitaciones económicas, tecnológicas y de escalabilidad que presenta actualmente, hacen necesario aumentar la producción de otros colores de hidrógeno para garantizar la viabilidad del hidrógeno como fuente de combustible.
Actualmente, el hidrógeno gris y azul constituyen la mayor parte del hidrógeno producido a nivel mundial, ambos creados mediante el reformado de metano por vapor (SMR) o el reformado autotérmico (ATR), normalmente aprovechando el gas natural como materia prima. Si bien ambos colores se basan en los mismos métodos de producción, el hidrógeno azul va un paso más allá del gris, ya que captura y almacena las emisiones de carbono generadas durante su producción para evitar su liberación a la atmósfera. Por este motivo se considera un hidrógeno bajo en carbono.
Perspectiva
La mayor parte del hidrógeno producido a nivel mundial es hidrógeno gris y azul. Ambos tipos de hidrógeno se obtienen mediante el reformado de metano por vapor (SMR) o el reformado autotérmico (ATR), que suelen utilizar gas natural como materia prima.
Métodos de producción del hidrógeno azul
Reformado de metano por vapor (SMR)
El reformado de metano por vapor (SMR) es un proceso termoquímico consolidado en el cual una fuente de metano, como el gas natural, reacciona con vapor a alta temperatura, generalmente entre 3 y 25 bar (43,5-363 psi), en presencia de un catalizador. Este método se utiliza desde hace tiempo en industrias de refinado, fabricación de fertilizantes y producción de metanol.
Esta reacción produce un gas de síntesis, una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono. A continuación, una reacción de desplazamiento de agua-gas (WGS) convierte el monóxido de carbono en más hidrógeno, produciendo dióxido de carbono y una pequeña cantidad de monóxido de carbono como subproductos.
Reformado de metano con vapor en la unidad de reformado
Cómo se realiza el reformado del metano con vapor: el proceso químico
El SRM para producir hidrógeno azul se basa en tres reacciones clave y un cuarto paso opcional.
1. Reformado del metano
En esta reacción primaria, el metano (CH4), generalmente procedente del gas natural, reacciona con vapor (H2O) a una temperatura (700-1100 °C/1300-2000 °F) y presión (3-25 bar/43,5-363 psi) elevadas en presencia de un catalizador a base de níquel. Esta reacción produce gas de síntesis, una mezcla de hidrógeno (H2) y monóxido de carbono (CO). Es endotérmica, lo que significa que es necesario aportar calor para poder llevarla a cabo.
CH4 + H2O ⇌ CO + 3H2 (ΔH = +206 kJ/mol)
2. Reacción de desplazamiento de agua a gas
A continuación, el gas de síntesis experimenta una reacción de desplazamiento de gas-agua (reacción WGS), en la cual el monóxido de carbono reacciona adicionalmente con vapor en presencia de un catalizador, comúnmente óxido de hierro o cobre, para generar más hidrógeno y dióxido de carbono (CO2). Esta reacción es exotérmica, lo que significa que libera calor.
CO + H2O ⇌ CO2 + H2 (ΔH = -41 kJ/mol)
3. Eliminación de dióxido de carbono
La mezcla de gases resultante en esta etapa está formada principalmente por hidrógeno, dióxido de carbono y una pequeña cantidad de metano sin reaccionar. El dióxido de carbono se elimina mayormente mediante el tratamiento con gas de amina, que consiste en disolver el dióxido de carbono en soluciones de amina, dando a lugar a una corriente de hidrógeno purificado.
CO2 + Disolución de amina ⇌ Complejo de amina-CO2 (representación química simplificada
4. Purificación de hidrógeno (opcional)
Dependiendo del grado de pureza deseado, se pueden añadir pasos de purificación adicionales. Los dos métodos utilizados con mayor frecuencia son la adsorción por cambio de presión (PSA), que utiliza materiales adsorbentes para capturar selectivamente el dióxido de carbono y la separación por membranas, que emplea membranas especializadas que permiten el paso exclusivo del hidrógeno.
Los catalizadores son fundamentales para acelerar las reacciones en el SMR. Sin embargo, con el tiempo, estos catalizadores se desgastan y necesitan ser regenerados o reemplazados. El proceso endotérmico de reformado de metano y la reacción exotérmica de desplazamiento de gas-agua (WGS) demandan una gestión precisa del calor para garantizar un funcionamiento eficiente.
Reformado autotérmico (ATR)
El reformado autotérmico (ATR) es un método más reciente, indicado especialmente para producir hidrógeno a gran escala. Si bien el equipo necesario para generar las reacciones requiere una mayor inversión de capital, este método favorece una captura de carbono más eficiente. Esto se debe a la dosificación controlada de oxígeno en la unidad de reformado, que reduce la producción de monóxido de carbono y genera una corriente de dióxido de carbono más pura en comparación con el proceso de SMR.
Reformado autotérmico en la unidad de reformado
Asimismo, como el ATR oxida parcialmente el metano con oxígeno para producir gas de síntesis, no es necesario recurrir a una fuente de calor externa. Al igual que en el SMR, una reacción de desplazamiento de gas-agua maximiza el rendimiento de hidrógeno.
Cómo se realiza la reacción autotérmica (RTA): el proceso químico
El principal atractivo del ATR en comparación con el SMR es su mayor reducción de las emisiones de monóxido de carbono y, por tanto, una mayor eficiencia en la captura de dióxido de carbono: alcanza una eficiencia del 95 % frente al 60 % del SMR. En el ATR para obtener hidrógeno azul se llevan a cabo los siguientes pasos críticos.
1. Precalentamiento y mezcla de las materia primas
El gas natural (principalmente metano) y el vapor se precalientan y se añaden cantidades controladas de oxígeno (O2) a la mezcla.
2. Combustión
Una fracción del metano reacciona con el oxígeno añadido en una reacción de combustión altamente exotérmica, produciendo el calor necesario para la subsiguiente reacción de reformado.
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O (ΔH = -890 kJ/mol)
3. Reformado
El calor generado durante la combustión alimenta las reacciones endotérmicas de reformado.
Reformado con vapor: CH4 + H2O ⇌ CO + 3H2 (ΔH = +206 kJ/mol)Oxidación parcial: 2CH4 + O2 ⇌ 2CO + 4H2 (ΔH = -36 kJ/mol)
4. Reacción de desplazamiento de agua-gas
Al igual que en el SMR, el monóxido de carbono generado en las reacciones de reformado reacciona adicionalmente con vapor en presencia de un catalizador para producir más hidrógeno y dióxido de carbono.
CO + H2O ⇌ CO2 + H2 (ΔH = -41 kJ/mol)
5. Eliminación de dióxido de carbono
Al igual que en el SMR, el dióxido de carbono se elimina de la mezcla de gases, normalmente mediante un tratamiento con gas de amina, generando una corriente de hidrógeno purificado.
6. Purificación de hidrógeno (opcional)
Para alcanzar una mayor pureza del hidrógeno, se pueden seguir pasos de purificación adicionales, como la adsorción por cambio de presión (PSA) o la separación por membranas, según sea necesario.
El SMR es más simple y menos costoso de implementar que el ATR, ya que el SMR no necesita una fuente continua de oxígeno. El ATR es autosuficiente en cuanto a la generación de calor gracias a la reacción de combustión que tiene lugar. De esta forma se elimina la necesidad de tener que disponer de una fuente de calor externa una vez se ha iniciado el proceso, de modo que es más eficiente energéticamente en comparación con el SMR.
Además, el ATR normalmente da lugar a una mayor proporción de hidrógeno y monóxido de carbono en el gas de síntesis, lo cual puede ser beneficioso para ciertas aplicaciones posteriores. Los sistemas ATR también suelen responder de manera más rápida y eficiente a las fluctuaciones en las demandas de producción. Por estas y otras razones, muchas de las nuevas instalaciones para la producción de hidrógeno azul suelen utilizar el ATR como tecnología principal.
Comparación del SMR frente al ATR
La decisión de optar por el reformado con vapor de metano o por el reformado autotérmico para producir hidrógeno azul depende de una evaluación detallada de varios factores, entre los que se incluyen, entre otros:
- Escala de producción deseada
- Pureza de hidrógeno requerida
- Composición del gas natural que se utiliza como materia prima
- Acceso a capital
- Costes de operación previstos
- Panorama económico global o regional
La importancia de la captura y almacenamiento de carbono en la producción de hidrógeno azul
El debate sobre el hidrógeno azul no está completo sin abordar la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS). Estos procesos complejos comienzan separando el dióxido de carbono de otros gases presentes en una corriente de escape, que a menudo se basa en tecnologías basadas en la absorción que utilizan, por ejemplo, aminas que capturan el carbono de forma selectiva.
Una vez capturado, el dióxido de carbono se comprime y se licua hasta alcanzar un estado supercrítico, lo que permite un transporte eficiente, normalmente a través de tuberías, a formaciones geológicas adecuadas para su almacenamiento a largo plazo. Los posibles sitios de almacenamiento incluyen yacimientos de petróleo y gas agotados, acuíferos salinos profundos y formaciones de domos de sal.
Si bien los sitios de captura y almacenamiento de carbono (CCS) proporcionan una solución para gestionar las emisiones, persisten algunas dudas sobre su seguridad a largo plazo. Incluso pequeñas fugas podrían afectar los ecosistemas cercanos y las aguas subterráneas.
Aspectos a tener en cuenta sobre el hidrógeno azul
Actualmente hay un debate abierto sobre el impacto ambiental del hidrógeno azul en comparación con el hidrógeno verde, este último producido mediante energías renovables. Hay quien argumenta que priorizar el hidrógeno azul podría posponer la transición hacia las energías renovables y la producción de hidrógeno verde.
Desde una perspectiva financiera, los costes asociados a la CCS pueden hacer que la tecnología para producir hidrógeno azul sea más cara que el hidrógeno gris. Sin embargo, estos costes están disminuyendo gradualmente. Asimismo, factores como los impuestos al carbono aplicados al hidrógeno gris, los incentivos gubernamentales para el hidrógeno azul y los sistemas de topes y comercio podrían hacer que el hidrógeno azul (o incluso el verde) sea más económicamente viable.
Ventajas del hidrógeno azul
A medida que se expande la infraestructura del hidrógeno, el hidrógeno azul adquiere un papel de transición clave: permite acelerar el despliegue inicial, mejorar la eficiencia y mantener el ritmo de la innovación mientras el hidrógeno verde continúa desarrollándose. El SMR y el ATR siguen siendo las vías de producción más viables desde el punto de vista comercial, ya que permiten equilibrar el coste, la reducción de emisiones y el nivel de madurez tecnológica. Los avances actuales en CCUS están mejorando tanto la eficiencia de captura como la integridad del almacenamiento. Sin embargo, aún se requieren inversiones y una expansión a gran escala para que el hidrógeno azul pueda sustituir de forma significativa a la producción de hidrógeno gris.
A medida que evoluciona el panorama energético mundial, el progreso dependerá de una estrategia pragmática que incorpore la tecnología adecuada, reconozca las diferencias y compensaciones entre las distintas formas de hidrógeno y priorice soluciones escalables a largo plazo. La transición energética requerirá combinar múltiples “colores” de hidrógeno, ampliar las fuentes de energía renovable, avanzar en la electrificación y, además, utilizar de forma eficiente los recursos fósiles incorporando medidas de mitigación de emisiones. Desplegar la combinación adecuada de soluciones para cada aplicación será esencial para lograr un sistema energético de bajas emisiones que sea, además, fiable y competitivo.
El papel de la instrumentación en el H2
azulMás allá de las consideraciones ambientales y económicas, el éxito de la producción de hidrógeno azul depende de una sofisticada red de instrumentos y sistemas de control integrados que garanticen la fiabilidad, eficiencia y seguridad del proceso. Tanto el SMR como el ATR precisan amplios conjuntos de sensores para monitorizar de forma continua los parámetros del proceso. Estos datos en tiempo real se envían a sistemas de control avanzados para optimizar la producción, reducir los residuos y mitigar los riesgos.
Perspectiva
El éxito de la producción de hidrógeno azul depende de una red de instrumentación y sistemas de control integrados que garanticen la fiabilidad, eficiencia y seguridad del proceso.
Los sensores de temperatura, esenciales para mantener unas condiciones de reacción óptimas y evitar la degradación del catalizador, operan junto con los sensores de presión, que garantizan unas condiciones seguras en los reactores y tuberías. Los caudalímetros registran de manera precisa el flujo de gases y líquidos a lo largo del proceso, permitiendo un control exacto de las proporciones de reactivos y de los flujos de productos. Los caudalímetros también son fundamentales en todos los puntos de custody transfer.
Asimismo, los analizadores de gases, como los analizadores Raman y la espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS), proporcionan datos sobre la composición de la corriente en diversos puntos de control. Esto permite a los operadores validar la eficiencia del proceso, detectar problemas a medida que surgen y garantizar la pureza del hidrógeno.