Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Emparejamiento sensor-transmisor con la ecuación de Callendar-Van Dusen

Durante una calibración, se calcula la curva característica (temperatura a resistencia) de cada sensor y se registra en el transmisor. De esta forma se garantiza la máxima precisión al cursar un pedido de una sonda de temperatura que incluya un transmisor de temperatura.

Video Múltiples industrias 03.12.2024

Cada sensor Pt100 tiene una curva característica individual de temperatura a resistencia, que se debe a pequeñas diferencias en el platino y en la fabricación del sensor. Para obtener una medición aún más precisa que con un Pt100 Clase AA, esta curva individual se puede linealizar de forma exacta para cada sensor mediante la ecuación de Callendar-Van Dusen (CvD). Esta curva debe describirse con la mayor exactitud posible para obtener el máximo nivel de precisión al linealizar los valores medidos en el transmisor. Para los resistores de platino (Pt/RTD), la curva se describe mediante la ecuación de Callendar-Van Dusen (CvD).

La precisión de todo el punto de medición, formado por el sensor y el transmisor, se puede optimizar utilizando el emparejamiento sensor-transmisor. La ecuación de CvD es: RT = R0[1+AT+BT²+CT³(T-100 °C)]. Los coeficientes A, B y C para un determinado rango de temperatura se pueden derivar de una calibración con 3 puntos como mínimo.

Si en el transmisor se introducen las constantes específicas del sensor de la calibración de la sonda de temperatura en lugar de los coeficientes estandarizados de la norma IEC 60751, el transmisor linealiza la curva de resistencia de temperatura específica del sensor conectado.

Ventajas

  • Máximo grado de precisión en un amplio rango de medición
  • Ejemplo SIN emparejamiento sensor-transmisor: Pt100 Clase AA con transmisor de alta precisión a 150 °C (302 °F) ±0,4 °C (±0,72 °F)
  • Ejemplo CON emparejamiento sensor-transmisor: Pt100 emparejado con transmisor de alta precisión a 150 °C (302 °F) ±0,18 °C (±0,324 °F)
  • Alternativa económica a los sensores emparejados, sobre todo con temperaturas superiores a 100 °C (212 °F)

¿Ha tenido en cuenta las reglas de oro para la instalación de un medidor de temperatura industrial y sigue necesitando más precisión? Tenemos que buscar en el trasfondo matemático y en los métodos de calibración. Imagina que has seguido todas las reglas de oro que has visto en los vídeos anteriores, pero hay algunas réplicas en las que necesitas el último dígito en precisión. Entonces, ¿qué puedes hacer para conseguir este punto cero algo de desviación? ¡Tienes que mirar en la electrónica! El trabajo de un transmisor de temperatura es convertir la señal primaria que puede ser Ohm o mV para RTDs o termopares en la lectura que quieras, Celsius o Fahrenheit. Centrémonos de nuevo en los Ohm, en los RTD. ¿Cómo funciona? La curva ideal del Pt100, relacionada con la temperatura, está escrita en la norma internacional IEC6751.

Estos valores ideales que decir que a 138,5 Ohm tiene 100 grados Celsius de lectura. Así que el transmisor está convirtiendo esta señal Ohm. En realidad usted recuerda en uno de los otros episodios antes, Clase A, B y así sucesivamente, están teniendo un embudo. Así que hay una clase de tolerancia. Un sensor real podría ser un poco diferente. Este poco diferente podría ser que no es 138,5, pero es 138,2. El elemento primario da a 100 grados celsius, pero el transmisor no lo sabe. Así que convertirá esta señal a 99.2 porque menos Ohm es igual a menos temperatura. Si quieres tener una mayor precisión, tienes que tener una mirada detallada al propio sensor. Deshacerse del error de medición, significa aprender más sobre las matemáticas que hay detrás. El comportamiento real de la temperatura relacionada con la resistencia se da en esta curva. Para insinuar sólo hay cero es este 100 Ohm a cero grados Celsius multiplicado con algo. Estos valores estándar se escriben en el transmisor y esto funciona.

Pero si hacemos una calibración, si realizamos una calibración de tres o cinco puntos, podemos determinar individualmente estos valores de esta fórmula y ponemos el resultado de la calibración en el transmisor. Ya no está trabajando con valores estándar, está trabajando con estos valores individuales de exactamente este sensor. Ahora la precisión resultante es mejor, porque ahora el transmisor es capaz de saber que este sensor es diferente. Hará 100 grados centígrados aunque la resistencia a la temperatura sea un poco más baja, porque estos valores individuales están almacenados. Los beneficios aquí son: ya no tenemos este embudo que la tolerancia está aumentando con la temperatura, tenemos una tolerancia más o menos constante en el rango calibrado. Usted tiene que darnos los valores en los que desea tener esta calibración. Entonces la precisión resultante es mucho mejor.

El punto malo aquí es: el sensor y el transmisor no deben separarse más. Porque el sensor está ajustado al transmisor. Deben ir juntos. Si simplemente se sustituye el inserto de medición por otro, no se pueden predecir los resultados. Esto es una posibilidad. Llamamos a esto ajuste sensor-transmisor para obtener los últimos dígitos de una precisión.

Descubra nuestros productos con emparejamiento sensor-transmisor:

Eventos y formaciones