Por qué la espectroscopia Raman es importante para la licuefacción del hidrógeno y la garantía de calidad
Preciso, transformador, fiable
ArticleMúltiples industrias23.03.2026
Síntesis
Medición precisa y en tiempo real de los isómeros de hidrógeno: a medida que el hidrógeno se consolida como un elemento clave en la descarbonización global, la espectroscopia Raman permite identificar directamente, a nivel molecular, las fracciones de ortohidrógeno y parahidrógeno mediante sus distintas huellas rotacionales, lo que posibilita una monitorización precisa y continua, esencial para el control del proceso de licuefacción.
Mayor control y eficiencia del proceso: gracias a los análisis en línea no invasivos, realizados en condiciones ambientales y sin perturbar el proceso, los operadores obtienen información inmediata sobre las proporciones de isómeros, lo que permite optimizar el rendimiento del catalizador y la estabilidad del proceso de licuefacción.
Reducción de la evaporación no deseada y de la pérdida de producto: Al verificar con precisión la conversión de orto a para, los análisis Raman ayudan a evitar la reacción exotérmica residual que genera la evaporación de gas (boil-off gas, BOG), minimizando así las pérdidas de producto a lo largo de toda la cadena de suministro de hidrógeno líquido (LH₂).
Garantía de calidad fiable durante el transporte y el almacenamiento: la alta repetibilidad y el sólido modelado quimiométrico permiten una cuantificación estable del para-H₂, alineada con los valores teóricos de equilibrio, lo que facilita la verificación de la calidad del hidrógeno líquido transportado y almacenado.
Apoyo a operaciones de licuefacción seguras y optimizadas: como la espectroscopia Raman conserva la verdadera relación orto/para incluso cuando las muestras se calientan a temperatura ambiente, permite un análisis rápido y seguro del hidrógeno sin necesidad de manipulación criogénica, mejorando así la toma de decisiones operativas durante la licuefacción y el almacenamiento.
Tabla de contenidoTabla de contenido
La creciente necesidad de un transporte y almacenamiento eficientes del hidrógeno
A medida que crece la demanda mundial, el transporte de hidrógeno desde los centros de producción hasta los usuarios finales se convierte en un desafío clave. El hidrógeno en su forma gaseosa natural tiene una baja densidad volumétrica de energía, lo que significa que ocupa un volumen muy grande en relación con la cantidad de energía que contiene. Esto hace que el almacenamiento y el transporte sean muy ineficaces sin un tratamiento posterior.
Para superar estas limitaciones, la licuefacción del hidrógeno se perfila cada vez más como la opción preferente, una práctica ya consolidada en la industria del gas natural (como en el caso del GNL). La licuefacción enfría el hidrógeno a temperaturas extremadamente bajas (20 K, o -253 °C), y reduce su volumen en un factor de casi 800×. Esta drástica reducción lo hace mucho más práctico, ya que permite:
Transportar el hidrógeno a larga distancia por barco, camión o ferrocarril
Almacenar grandes cantidades en centros centralizados
Distribuir hidrógeno a industrias y estaciones de servicio como parte de una futura economía global del hidrógeno
Así, la licuefacción de hidrógeno abre nuevas vías para el desarrollo de cadenas de suministro globales y para su adopción a gran escala.
El papel fundamental del control de los isómeros de hidrógeno
El hidrógeno se está convirtiendo rápidamente en un factor clave de la transición energética mundial, sobre todo en sectores como la producción de fertilizantes, el refinado y la fabricación de productos químicos.
No obstante, presenta un comportamiento único a temperaturas criogénicas. Existe en dos isómeros de espín:
Ortohidrógeno (orto-H₂): dominante a temperatura ambiente (~75 %)
Parahidrógeno (para-H₂): dominante a temperaturas criogénicas (>99% a 20 K)
Cuando el hidrógeno se enfría a temperaturas criogénicas, la conversión catalítica a para-H₂ debe alcanzar >99% para evitar la reconversión exotérmica y las pérdidas por ebullición durante el almacenamiento de LH₂.
Durante la licuefacción, la conversión orto-para libera calor; si esta conversión es incompleta cuando se enfría el hidrógeno, la reacción residual puede general la evaporación de gas (boil-off gas, BOG ) y una pérdida de producto a lo largo de la cadena de suministro. Para los operadores de sistemas de licuefacción, almacenamiento y transporte, la cuantificación precisa y en tiempo real de los isómeros de hidrógeno es esencial para garantizar la eficiencia y la seguridad del proceso.
Por qué la espectroscopia Raman es esencial en las aplicaciones de H₂
La espectroscopia Raman es especialmente adecuada para medir la relación orto/para del hidrógeno, ya que detecta directamente la huella molecular característica de cada isómero. A medida que aumentan la producción y la manipulación de LH₂, esta capacidad —combinada con un sistema desplegable y listo para operar en campo— se vuelve cada vez más crucial para los operadores que necesitan una visión precisa y en tiempo real de la composición de isómeros.
1. Identificación directa a nivel molecular
Mientras que otras tecnologías solo miden el para-H₂, la espectroscopia Raman es capaz de distinguir el orto-H₂ y el para-H₂ midiendo ambas firmas en un único espectro. De este modo se elimina la dependencia de métodos de inferencia indirecta que pueden introducir incertidumbre o errores significativos.
2. Monitorización en línea y en tiempo real
A diferencia de las técnicas analíticas de laboratorio o indirectas, los sistemas de espectroscopia Raman permiten:
Una monitorización continua durante el proceso
Una medición no invasiva
No es necesario acondicionar la muestra
No se alteran de las condiciones del proceso
Todo ello aporta a los operadores una visibilidad inmediata de las proporciones de isómeros y favorece un control proactivo del proceso.
3. Medición precisa a temperatura ambiente
La espectroscopia Raman permite cuantificar el parahidrógeno en condiciones ambientales, preservando al mismo tiempo la verdadera relación orto/para obtenida durante la licuefacción. En una planta real de licuefacción de hidrógeno, el gas se enfría a través de múltiples etapas, en las que distintos catalizadores impulsan la conversión entre espín-isómeros. La espectroscopia Raman puede aplicarse en cada etapa para verificar la eficiencia de la conversión orto-para y, dado que la reconversión (para → orto) es extremadamente lenta en ausencia de catalizador, el calentamiento de la muestra de hidrógeno no altera la composición medible. Este comportamiento:
Elimina la necesidad de recurrir a sistemas analíticos criogénicos
Aumenta la seguridad y la velocidad
Reduce la complejidad de las mediciones
4. Superior a los métodos de medición tradicionales
Los enfoques tradicionales, que a menudo se basan en mediciones indirectas de las propiedades físicas, incluyen, por ejemplo:
Calorimetría
Conductividad térmica
Medición de la velocidad del sonido
Estos métodos presentan retos bien definidos, tales como:
Alta sensibilidad a las fluctuaciones de temperatura y presión
Incapacidad para distinguir el parahidrógeno real de los errores de medición
Poca fiabilidad cuando disminuye el rendimiento del catalizador
En cambio, la espectroscopia Raman:
Detecta directamente el orto y el para-H₂ de forma simultánea
Proporciona una verificación inmediata de la licuefacción incompleta
Ayuda a distinguir las desviaciones del proceso de los problemas de los instrumentos o los catalizadores
Captura todas las especies Raman activas en una sola adquisición
Principales ventajas de la espectroscopia Raman
Precisión y repetibilidad demostradas en la cuantificación de orto y para H2 para garantizar un control estricto durante la licuefacción y el almacenamiento del hidrógeno
Información fiable y en tiempo real para optimizar los procesos, reducir las pérdidas y garantizar la calidad de los productos
Mantenimiento mínimo y simplicidad operativa sin necesidad de equipos analíticos criogénicos, lo que permite flujos de trabajo más rápidos y seguros
En conclusión: análisis Raman como clave para la eficiencia del LH₂
El hidrógeno se perfila cada vez más como un elemento clave en la transición global hacia sistemas energéticos más limpios y sostenibles. A medida que los países y las industrias intensifican sus esfuerzos para reducir las emisiones de carbono y dejar de depender de los combustibles fósiles, el hidrógeno destaca como un vector energético versátil y potente capaz de apoyar esta transformación.
A medida que el hidrógeno evolucione de un uso industrial limitado a un verdadero vector energético de escala global, la licuefacción desempeñará un papel cada vez más crucial en su transporte y el almacenamiento. Este cambio incrementa la importancia de comprender y controlar con precisión el rendimiento de la conversión de orto a parahidrógeno, un parámetro que influye directamente en la eficiencia, el comportamiento de ebullición y la seguridad a lo largo de toda la cadena de suministro de LH₂.
La espectroscopia Raman ofrece una solución excepcionalmente potente, práctica y preparada para el futuro para satisfacer esta necesidad de medición, permitiendo a los operadores controlar la composición isomérica en tiempo real, sin manipulación criogénica y con la claridad necesaria para una economía del hidrógeno en rápida expansión.
Preguntas más frecuentes (FAQ)
Recursos descargables
Más información
Descargar el estudio de prueba de concepto
Descubra cómo la espectroscopia Raman ayuda a cuantificar los isómeros de hidrógeno para optimizar el proceso de licuefacción del hidrógeno.
Weitzel, D.H., Loebenstein, W. V., Draper, J. W., & Park, O. E. “Ortho-Para Catalysis In Liquid-Hydrogen Production.” Journal of Research of the National Bureau of Standards, vol. 60, núm., 3, 1958, págs. 221-226. NIST.
Lo invitamos a acompañarnos en nuestro seminario "Mining Day", a realizarse el jueves 5 de noviembre en nuestro edificio corporativo en Ciudad Empresarial.
¿Le gustaría participar en uno de nuestros eventos? Seleccione por categoría o industria.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .